This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:可实现低静态电流消耗的最佳电子保险丝:部署在一年之内的自主仪器应用

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664257/tps25927-best-efuse-for-low-quiescent-current-draw-year-deployed-autonomous-instrument-applications

器件型号:TPS25927
主题中讨论的其他器件:TPS25200TPS2595

我正在寻找有关选择电子保险丝以替换可复位 PTC 的建议。  µA PTC 的静态电流消耗约为20 μ A、但仪器部署时间长达数年之久、因此会消耗更多电流并耗尽电池。  是否有一个电子保险丝达到此静态电流消耗、可用于电路保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    以下选项是我们最接近的选项。
    TPS25940A 在 DevSleep 模式下运行时为95μA μ A
    TPS25200为134μA μ A、然后
    TPS2595为175μA μ A

    此致、
    Rakesh