This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53314:一些设计问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53314, TPS53318, TPS53119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662032/tps53314-a-few-design-questions

器件型号:TPS53314
主题中讨论的其他器件: TPS53318TPS53119

你(们)好。

下面是我对 TPS53314有的几个设计问题:

根据公式(5)、RDS (on)用于计算 IOCP。 我认为它是指低侧 MOSFET、但我在数据表中找不到 RDS (on)。

  这里有什么 RDS (on)?

2.使能阈值电压是多少? 数据表的 P.18中显示为"典型值1.2V"、而 P.5中显示为1.8V (最小值)。

谢谢你。

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我们将对此进行研究。 不过、我可以回答有关 EN 的问题2
    虽然它看起来有点令人困惑、但它是正确的、只是反直觉的。 1.8V 是保证 TPS53318被启用的最小电压。 但更简单的是、器件的启用阈值介于0.6V 和1.8V 之间。低于0.6V 时、IC 将被禁用。 高于1.8V 时、保证启用 IC。 实际阈值(具有迟滞)介于之间、通常为1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    请对低侧 FET Rdson 使用6.5 m Ω。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的评论!

    但是、我认为您的描述中的内容应该被翻转:

    " 低于0.6V 时、保证 IC 被禁用。 高于1.8V 时、保证启用 IC。"

    也就是说、在设计电阻分压器时、我可以简单地使用1.2V 作为阈值吗?

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    我修正了这个问题、谢谢。 EN 信号的指定类似于数字引脚。 我怀疑使能阈值存在严格的容差。 您是否尝试实现精密外部 UVLO? 否则、我会在设计时使 EN 引脚电压在您想要运行时高于1.8V、在您想要禁用时低于0.6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将与我的客户确认这一点。

    顺便说一下、VIN 引脚上建议的输入电容是多少?

    谢谢!

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是否有以上问题的更新?

    另一个问题是、7.5欧姆的 RDS、ON 出现在数据表的第一页中、而您建议我使用6.5欧姆来计算 OCP 阈值。

    哪一个是低侧 FET 的实际 RDS、ON?

    谢谢!

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊
    让我看看我能找到什么。 我将在今天晚些时候再次与您进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    实际上、它可能会更长一点。 支持 TPS53314的人员目前不在办公室。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    实际上、我对 TPS53318/9还有同样的问题。 另请帮助检查两个器件的 RDS、ON 值。

    谢谢!

    此致、
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 VIN 电容器、所需的输入电容取决于器件将看到的输入 RMS 电流大小。 确定最大直流 OCL 设定值后、可以计算输入 RMS 电流以确定所需的输入电容器。 根据经验、我们通常规定每个电容器的 RMS 为~2A。

    对于 RDS on、典型值为:
    TPS53314、HS = 15m Ω、LS = 6.5m Ω
    TPS53118、HS = 9m Ω、LS = 4.5m Ω
    TPS53119、HS = 9m Ω、LS = 4.5m Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的澄清。

    在这种情况下、您可能希望更正数据表中的值、以防止出现类似这样的更多问题。

    谢谢你。

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    这两组值都在可能的值范围内。  在任何情况下、它们都是"典型"且不保证、因为规格仅位于首页营销信息中、而不在电气特性表中。