This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:VFB 的变化

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662289/tlv61220-the-variation-of-vfb

器件型号:TLV61220

我想确认 VFB 的变化。

在数据表中、有最小值/最大值和典型值。 值。

但客户需要实际测量值或具有多个批次的分布直方图。

请你给它吗?

此致、

Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yamauchi
    我们可以保证几乎 IC 处于数据表的最小值到最大值范围内。
    客户为什么要了解 VFB 分布?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing-San:

    感谢您的回答。

    我已确认原因。

    它们以前在类似器件中存在 VFB 问题。

    因此、他们请求了实际数据。

    如果可以、您能否提供 VFB 的实际值?

    此致、

    Atsushi Yamauchi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上一个问题是什么以及哪个器件?
    实际 FB 电压通常比数据表中的范围窄。 值超出规格。 将在生产期间进行屏幕显示。 如果您发现 VFB 电压问题、请告知我们。