This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431电压?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663820/tl431-tl431-voltage

器件型号:TL431

你好。

我使用了 TL431。

这个电路。

此时的电压是多少?

我不喜欢

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leonardo、

    这取决于通过 TL431进行稳压的偏置电流。

    要确定您需要知道光耦合器在初级侧连接了什么。 如果连接到控制器、则上拉电阻器和 COMP 引脚上的电压将决定光耦合器上的集电极电流范围。 您还需要查看光耦合器数据表以确定电流传输比和二极管的正向电压。

    最后、阴极电压会发生变化、但您可以得到估算范围。

    与二极管并联的300欧姆有点奇怪、它的用途是什么? 是在瞬态还是关断状态下用于 TL431调节? 此电源设计的应用是什么?

    此致、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    初级侧电路如下所示。

    在 IF = 5mA 时、PC817 CTR = Min50%

    光耦合器不透明状态   

    PC817 输出侧冰= 0.22mA、  

    输入侧= 0.22mA/0.5 (CTR 50%)= 0.44mA

    ----------------------

    我需要阴极电压.... 得到估计的范围..

    R2. 删除...

    VR1 = 600*0.44mA = 0.264V

    光耦合器 VF =大约1V

    12-1V (VF)- 0.264V = 10.736V 对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我不会在您的最终设计中移除 R2、因为440uA 不足以在最坏情况下正确偏置 TL431。  

    希望这对您有所帮助、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在实际运行中、TL431会连续反馈电压。 (TL431引脚编号1。)
    由于流过的电流取决于反馈电压、因此测得的电压值与理论值不同。

    但我理解理论工作原理。

    它确实帮助我理解了操作原则。

    谢谢。