This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TPS55386:我们使用 TPS55386设计 PCB,我们需要5V 3A 和3.3V 3A 电压。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661450/compiler-tps55386-we-design-a-pcb-with-the-tps55386-we-need-the-volatge-5v-3a-and-3-3v-3a

器件型号:TPS55386

工具/软件:TI C/C++编译器

我们使用 TPS55386、e2e.ti.com/.../the-power-and-TR.pcb 设计了一个 PCB  。附件中包含 PCB 和 sch。我们发现电路在测试电路时不工作、SW 引脚不输出电压、您能给我一个指南吗?   谢谢你    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是错误的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    我移动了这个。 看起来这可能是重复的帖子。 我无法打开您的文件。 这是什么类型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我看到你的答复。 它们是 PADS 文件、您可能使用 Altium Designer。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

           附件中有 PCB 和 sch、它们是焊盘的文件。

    e2e.ti.com/.../_3575906E8C9AC18B8C54A27E16598C9AC18B_.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、用户、但我无法打开该文件。 它似乎已损坏。 是否可以重试并使用标准 zip 文件而不是 rar?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我能够打开 rar 文件、但 PADS 文件将不会打开。  首先、您能否以 PDF 格式发布信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 ,谢谢 您的回答,问题 已经解决了。,但 现在 我发现,当3.3V 输出电流 为2A 时 ,3.3V 输出 会有很多混乱,我该怎么  做

    是否存在此 问题 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    "杂波"是什么意思? 请告诉我。 如果您有一个表明您的问题的波形、那将会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以  打开 这些 文件吗?   e2e.ti.com/.../the-power.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我直到明天才能打开它们、因为我现在就在家里、无法访问 PCB 设计工具或查看器。 如果你有 PDF、我可以今晚查看它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好  的,很抱歉 、e2e.ti.com/.../the-power-and-TR.pdf 再次给您带来麻烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈哈,我的英语很差
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望你们有一个好的梦想,这个问题不是很紧急
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍需要任何帮助? 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个注释是、您的电感器物理尺寸非常小、在1210外壳尺寸中为8.2uH。 DCR 非常高、额定电流非常低。 您可能需要查看不同的电感器。