This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54478:降压转换器的高侧和低侧 FET 的栅极电容器是什么?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663971/tps54478-what-s-the-gate-capacitor-of-high-side-and-low-side-fets-of-buck-converter-inside

器件型号:TPS54478

您好!

为了计算功率耗散、一位客户要求内部降压转换器的高侧和低侧 FET 具有栅极电容。

是否有人可以提供此信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱
    一般而言、该信息不可用。 我可以要求它、但检索可能需要很长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复。
    我将首先回复客户。 他们是否需要这些信息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于高侧 FET、您可以使用696pF。 对于低侧 FET、您可以使用667pF。