This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:使用 BQ21040实现反向保护电路

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652364/bq21040-implementing-reverse-protection-circuit-with-bq21040

器件型号:BQ21040

我在 我的应用电路中使用 BQ21040为锂电池充电。

应用电路使用1节或2节或3节单节锂离子电池(3.7标称4.2节充满电)、这意味着用户可以使用一节18650或2节18650或3节18650电池操作电路。 应用程序不附带1S3P 软件包。

为了避免反极性并保护应用电路、执行了以下电路。 您能否获得以下设计的验证。

本主题讨论并联保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您在这个问题上延迟了回来。
    反向保护电路看起来正常。 可能的问题是电池深度放电。
    bq21040充电电路看起来正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bill、

    放电电路工作正常。
    反极性也可以正常工作。

    不起作用的是电池充电。 当插入5V USB 时、电池保护被触发。

    我使用的是 Samsung 18650 2600mAh 电池。

    电流消耗约为150-200mA。

    我使用的电池电压为4.1至3.5V。 插入 USB (5V)后、即使将器件保持在插电状态4小时后、电池也不会充电。

    观察结果
    当电池未连接时、电池组+和电池组-显示3.9v。
    充电 IC 的输出也显示为3.9v。

    连接电池后、充电 IC 的输出显示3.9v、而电池上的电压显示3.5V。

    请帮您解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Bill、有什么想法吗? 我的产品因电池问题而停止生产。

    请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    发生这种情况时:
    1) 什么是输入电流?
    2) /CHG 是高电平还是低电平?
    3) ISET 处的电压是多少?