This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:开关频率问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652807/ucc28251-switching-frequency-problem

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件: UCC28250

您好!

上电后的开关频率有问题。 在我的电路中、Rt = 75KOhm (Fsw = 100KHz)、Csoftstart = 100nF。

当我"加电->断电-> 立即加电"->"fsw = 50kHz"时。

当我 "power-on -> power-off -> wait for 15s -> power-on"-> fsw = 100kHz 时。

当我 "power-on -> power-off -> Discharge Csoftstart immediately -> power-on immediated"-> fsw = 100kHz 时。

快速下电上电后、FSW 会发生什么情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergei、

    您可以查看数据表的第7页。 我想您可能忘记在您的电路中设置 RSP。

    此致、

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SP 和 PS 均连接到 VREF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN 引脚连接到 VREF。 我注意到、当我对电路进行下电上电时、软启动不会放电。 当启动中的 UCC28251而软启动仍在充电时、Fsw 是错误的(50kHz 而不是100kHz)。 软启动如何影响 FSW?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergei、

    SP 连接到 VREF 意味着 SR MOS 和主 MOS 之间没有死区时间。

    我建议您尝试添加 RSP。
    根据您的问题"软启动如何影响 FSW?"、我将询问我们的 IC 设计人员。 得到答案后、我将回复您。

    此致、
    文宾、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有关于软启动和 FSW 的任何信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我仍然收到反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我仍然没有收到反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的 IC 设计人员能回答多快?
    我们的开发已经迫不及待了。 由于未定义的行为、我们正在考虑拒绝 UCC28251。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我还确定在 IC 上电后软启动没有放电、不过在第24页上、当发生 UVLO 情况时、SS 引脚被拉至接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergei、
    您能帮我扫描波形吗? 包括 UVLO 过程和 ss 电容器在内的电容不会以50kHz 频率放电。
    由于它不是新的 IC,我没有 EVM 可以进行测试。因此我们必须尽可能向 IC 设计人员展示,否则他们将无法找到原因。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 下面是一些图片。

    电路:

    正常 Vramp (红色、1V/div):

    下电上电后的 Vramp (红色、1V/div):

    VCC (黄色5V/div) CSS (红色、1V/div):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您只需捕获50kHz 和100kHz PWM 波形、波形中包含 VSS 和 VCC 电压。 请确保清楚。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以查看 Vramp 的波形。 下电上电后的 Vramp 减小。 VCC 为15V、由稳定电源供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergi

    您是否仍在处理此问题或是否找到了您的问题的解决方案?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    仍在工作...没有解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergei、

    我需要在内部订购测试板、我们也可以在我们的工作台上对此进行测试。 同时、您能否在 IC 显示问题时记录 Vcc 波形、我的意思是从关闭 Vcc 到重新应用 Vcc 的时间。 从上面的示波器图中可以看出、Vcc 似乎缓慢衰减、时间 div 为2s/div?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上一幅图片中、我手动将 VCC (黄色)从12V 降至3V。 但当 VCC 低于4.3V (根据数据表、UVLO)时、CSS 未完全放电。 当 VCC = 3V 时、CSS 上的电压为1.9V。 如果我现在加电(CSS 未放电)、频率将低于预期(波形2、 上电后的 Vramp)。

    我不知道 Vcc 波形将如何帮助您。 但我更深入地发现、当反馈电路开路且对 Vcc 进行下电上电时、工作频率是可以的(但 CSS 未放电)。 但是、当反馈电路闭合且 CSS 在上电之前未放电时、工作频率将会出错。 因此、工作频率取决于 CSS 引脚上的电压和 EA+引脚上的电压的某种组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergei、

    我尝试重现此问题、但在 VDD 打开/关闭期间看不到 FSW 变化。 随附的是我看到的波形、整个过程中 SW 为~100kHz。 通道2:输出通道3:VDD

    您能否分享您遇到此行为的波形。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我展示您的电路。 如果使用一些外部电路对软启动进行放电、则一切都将正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergei、

    我使用了 UCC28250的 EVM、没有用于对 CSS 进行放电的外部电路。 您能否向我展示您的原理图的其余部分、以便我们更好地了解是否还有其他事情需要对 CSS 进行充电?  

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图的其余部分没有什么有趣的。 OUTA 和 OUTB 连接到半桥驱动器(IR2113S)。 反馈信号连接到光耦合器集电极开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以要求您用新的控制器替换它。 我怀疑由于我的控制器没有出现同样的问题、您可能已损坏了启动控制器的附件内部电路。 您是否有其他控制器、或者是否可以订购新样片?

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试更改控制器。 两者的工作方式相同。