This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TPS55386:我们使用 TPS55386设计 PCB,我们需要5V 3A 和3.3V 3A 电压。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661447/compiler-tps55386-we-design-a-pcb-with-the-tps55386-we-need-the-volatge-5v-3a-and-3-3v-3a

器件型号:TPS55386

工具/软件:TI C/C++编译器

我们使用 TPS55386设计了一个 PCB,附件中包含 PCB 和 sch 。我们发现电路在测试电路时不工作,SW 引脚不输出电压,您能给我一个指南吗?   谢谢你    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    您的文件未附加。 请重试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是重复的帖子。 正在关闭。