This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:mVh 与 mAh 模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662820/bq40z50-r1-mvh-vs-mah-modes

器件型号:BQ40Z50-R1

大家好、

我有一位使用 BQ40Z50-R1的客户在使用 mAh 模式与 mVh 模式之间存在应用问题、他们希望了解以下内容:

产品团队提出了使用电池容量来测量特定操作中使用的功率的要求、并使用这些信息来限制将来的相同操作。 我发现有两种电池模式(CAPM (位15):容量模式)可供配置:mAh 和 mVh。 我想 mAh 模式更直接、因为这是电池制造商使用的单元。 但是、当电池电量为100%而不是50%时、是否可以消耗相同的 mAh 电量来完成电池的运行? 在这方面,我认为 mVh 可能更接近我需要的东西。 我是对的吗?

我继续尝试更改为 mVh。 我注意到 SOH 从88%变为44%。 更改此配置时、我是否需要执行其他设置?

提前感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    从以 mA 或 mAh 为单位的 CAPM (位15)的默认配置0更改为以10mW 或10mWh 为单位的默认配置1将会对器件的其他寄存器产生影响。 要查找这些内容、请在 TRM 中搜索 CAPM。 将有一条 if 语句、根据 CAPM = 0还是 CAPM = 1来描述对另一个参数的影响。

    例如、如果 CAPM = 1、0x04 AtRate()将以10mW 的功耗报告。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您确认 CAPM 配置更改确实会影响其他参数。 您能否帮助为我们的客户提供以下问题的一些见解?

    1.比较从100%和50%开始消耗的容量时,mAh 或 mWh 是否会为我提供更一致的测量?
    将CAPM 参数从0更改为1后、为什么 SOH 从88%更改为44%?

    感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    由于不是同时测量电压和电流、因此 mAh 可以提供更一致的测量。 通过使用 mAh、您将仅使用这两个测量中的一个。

    2. SOH = FCC/设计容量

    您的设备是否经历了学习周期? 在学习周期完成之前、不会设置 FCC。

    请发送您的器件 gg.csv、以便我们进一步分析。 未在 CWH 中设置设备容量可能是根本原因。

    此致、
    Bryan Kahler