This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620在 PH 和 GND 之间短接并损坏。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661451/tps54620-tps54620-shorted-between-ph-and-gnd-and-broken

器件型号:TPS54620

尊敬的支持成员:

我的客户将 TPS54620用于 LED 应用。

我附加了有关原理图和问题的文件。

可以检查一下吗?

问题
LED 脉冲控制通过外部 MOSFET 的开/关控制来完成。

我正以这种方式使用、
PH 和 GND 之间短路并损坏了 IC。

这种方法是否有问题?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

e2e.ti.com/.../TPS54620_5F00_Question_5F00_180202.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我不确定您要做什么。  您能解释一下原理图功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JohnTucker:

    非常感谢您的回复。

    我的客户说此应用程序是 DLPRegisteredLightCrafterTm4500。

    我听说此原理图是参考 DLPRegisteredLightCrafterTm4500的 Q1_OFF 控制原理图。

    如果在此原理图中控制了脉冲照明、是否会出现问题?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    实施仍然令人困惑。 我想他们使用 Q16进行 PWM 调光? 它们是将信号直接输入到该 FET 的栅极、还是将 PWM 信号置于"RED_LED_EN"? 您能否获得有关 PWM 信号的详细信息?

    我也不清楚当 LED 亮起时、他们试图通过 LED 施加的电流大小。 您能否获得有关"LEDR_PWM"信号的详细信息?

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:


    非常感谢您的回复。
    我将确认详细信息。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    您是否打算对此采取后续行动?