This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 限流器和折叠降压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661961/current-limiter-and-fold-buck

主题中讨论的其他器件:LM25085LM5166

您好!

客户希望电源执行以下操作。

客户状况;
・Vin=6~12V
・Vout=5V
・Iout=200mA

所需的操作;
・客户希望将电流限制在200mA。
・如果超过200mA、客户希望降低输出电压。
(折返操作图像。)
  例如、Iout = 200mA→Vout = 5V Iout = 250mA→Vout = 2~4V

您能告诉我推荐的产品吗?

此致、
Yusuke /日本地区








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    您可以查看 LM5166。 它具有500mA 峰值电流限制设置、建议用于200mA 负载。 如果您需要更精确的器件、可能需要查看控制器、可能是 LM25085。 请告诉我这些巧克力中的任何一种是否适合您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的回答。
    请原谅我没有解释。
    客户希望以200mA 的恒定电流运行。

    如果超过200mA、客户希望控制恒定电流。
    此外、客户希望降低输出电压。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    如果您设计恒流控制电路、则输出电流是固定的、输出电压会变化以保持恒流。 您能告诉我有关您的应用的更多信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的评论。
    应用程序是卡领导模块。
    因此、输入电压规格存在变化。
    感谢您引入恒流控制电路。
    但是、客户希望在一个或两个芯片上实现它。

    客户正在寻找具有砖墙式电流限制保护功能的直流/直流转换器作为下一个计划。
    该计划中的过流限制需要200mA。
    您能否介绍砖墙式电流限制型电子保险丝或直流/直流转换器?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    我支持的器件都具有相对较宽的电流限制容差。 通过恒定电流控制、您可以调节到固定电流。 超过该值的唯一方法是、负载降至如此低的阻抗、从而使电源输出电源轨达到其最低电平。 在这种情况下、我假设您可能需要失效防护电流限制。 您知道最大负载阻抗范围吗? 精心设计的控制环路可能具有足够的动态范围、能够在整个负载条件范围内将电流自然限制为200mA。 如果您绝对需要额外的电流限制、因为您将始终感应电流、则可以钳制感应放大器的输出、或在过流情况下使用其输出来关断转换器。 让我来看看这种类型的电路是否有任何参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    您是否需要任何进一步的帮助? 请告诉我。