This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 过流保护

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649041/over-current-protection

我想设计一个过流和短路保护电路、也想设计一个电路

输入电压~=输出电压

我有24V/10A 输入电源,我希望它分为十个部分,如图所示。

请向我推荐我为它做的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用2 x TPS4H160和一个 TPS2H160。 在150C 结温下、导通电阻上限为280m Ω。 这使得24V 电源和负载之间的最大压降为280mV。 器件最大功耗4 x 0.28W = 1.12W。 高于环境温度的结温上升为1.12W x 32.7C/W = 36.6C。

    负载电流为1A 时、电流限制精度最大值为15%、该器件受到全面保护并具有全面的诊断功能。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生

    您能给我提供电路图吗? plz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然可以。 我了解该设计需要过流保护、但我还需要了解高侧开关是否应与 MCU 通信以报告任何单通道上的故障。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不使用任何 MCU 或任何外部电源。我想在  输入引脚上施加固定输入电压(1~7) V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1A_5F00_10-Channels.pptxHello、

    请查看随附的电路图、并告知我进一步的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在版本 A 中可实现过流保护
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    版本 A 或版本 B 都可以正常工作的是此应用程序。 它们都具有相同的电流保护功能。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    如何计算电阻值? KCL=?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表第16页。 与外部限流电阻器 RCL、负载电流 IOUT 和电流比 KCL 相关的公式:RCL = VCL (TH) x KCL/IOUT。

    电流比 KCL 和 KCL = KCL (typ) x (1 + dKcL/KCL (typ))的变化最大。  dKcL/KCL (典型值)是精度、在1A 负载电流下为+/-15%。

    为了确保负载电流在正常运行期间不会达到电流限值、应使用最低电流比精度计算 RCL。

    这意味着 RCL = VCL (th) x KCL (typ) x (1 + dKcL/KCL (typ))/IOUT。

    负载电流为1A 时、RCL = 0.8V x 2500 x (1 - 0.15)/1A = 1700欧姆

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我正在尝试此电路、但它无法正常工作、请为我提供支持...

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到实际电路。 为了帮助我们需要器件级的原理图和您的观察结果的详细信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5282.1A_5F00_10-Channels.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verma、

    您发送了我的图纸、我希望从实验室测量中接收您的原理图和数据。 构建电路后、您必须检查以下各项:

    1 -确保引脚正确连接

    2-为电路通电后,确保存在电压

    3-确保输入引脚 INx 为高电平以启用通道

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请查找附加文件...

    我正在尝试这个电路,有一些问题…

    • RCL 电阻非常热、我目前使用0.5W。
    • 每个通道的输出电压(24V)不相同。
    • 在短路条件下、我的电源也会有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电路看起来正常、在电力输送和过流保护方面应正常工作。 在电流限制电阻为1.8K 的情况下、典型电流限制为0.8V x 2500/1.8K = 1.11A。

    由于容差为15%、短路电流限制可介于0.94A 和1.277A 之间。

    器件的最大功耗为4 x 200m Ω x 1.277^2 = 1.3W。

    电流限制电阻器的最大功耗为 VCL (H)^2/Rcl = 6.5V^2/1.8K = 23.5mW。 限流电阻器无需0.5W 额定功率。  

    如果限流电阻器变热、可通过以下方式进行选择:

    电阻器值

    2:CL 引脚上的电压更高、在这种情况下、器件可能会损坏

    您能否仔细检查 Rcl 值并测量 CL 引脚上的电压? 电源板是否焊接到系统接地端?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,先生

    这个电路的一切都还可以,但目前在短路时我只有一个问题......

    当移除短路时、我希望恢复24V/1A、但电路仅为我提供19V/250mA 的输出。
    我希望在不替换任何器件的情况下实现完全恢复、因为在使用电路时、没有人在场提供任何外部脉冲。
    我需要用于自动恢复电压/电流的解决方案
    请为我提供满足此要求的电路





    谢谢、此致

    苏德什·韦尔马
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的设计中、中的使能引脚未切换。 过流跳闸基于模拟环路、并在电流达到电流限制后将 FET 栅极拉低、并将 FET 置于饱和区。 移除过流后、电流环路应释放 FET 栅极并将 FET 置于线性模式。 由于它是一个模拟环路、只有当 IN 被切换或者负载电流的值大大低于过流限值时、FET 才会返回线性区域。  

    我们最近更改了数据表并添加了以下句子:"外部电流限制精度仅适用于过载条件、大于电流限制设置的1.5倍"

    此设计的上限应为1.5 x 1A = 1.5A、精度为15%时、上限电流限值为1.15 x 1.5 = 1.725A。 外部限流电阻值应为0.8V x 2500/1.725A = 1.159K。

    由于中的使能端未切换、因此解决方案是将外部限流电阻器从1.8K 降低到1.2K

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我尝试了很多次、但 没有得到很好的响应...所以   

    请给我一张电路图,以充分满足我的要求....  

    • 1A 过流限制
    • 短路保护
    • 过载或短路消除后自动恢复电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Current-limit-block-diagram.pptxPlease使用我之前对此设计的解释、并随附电路图。