This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:输出电流能力

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663797/tps61196-output-current-capability

器件型号:TPS61196

你(们)好。

TPS61196的输出电流能力是多少?

如果我正确理解数据表、则每个灯串具有200mA 连续电流和400mA 脉冲电流。

但是、TPS61196在400mA 输出电流下可承受的脉冲长度有多长?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    感谢您的提问。

    对于 PWM < 50%的情况、TPS61196可为每个灯串支持400mA 脉冲输出。
    如果 PWM > 50%、TPS61196可支持200mA 的持续输出电流。

    如果有任何后续问题、请告知我。

    最棒的
    哈里尼