This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:在输入端使用二极管电桥的原因

Guru**** 2590100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663724/tida-00961-reason-of-using-a-diode-bridge-at-the-input

器件型号:TIDA-00961

您好!

我正在使用 TIDA-00961参考设计。 我想知道在功率级中使用二极管桥 D105的原因是什么?

在主转换器仍然关闭时、是否需要为反激式转换器提供电源、以便运行待机任务? 还是用于使设计与半桥设计稍微相似? 还是因为其他原因?

然后、它是否会在正常运行条件下更改图腾柱电桥的运行、或者二极管电桥中的所有四个二极管始终被图腾柱电桥中的主开关绕过?

提前感谢、

SINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sina、

    您的理解是正确的。 二极管电桥允许浪涌电流为总线电容器充电、使其达到交流输入电压的峰值。 反激式控制器通过其 HV 引脚从该高电压启动。 一旦偏置上升、控制器将检查其保护例程并通过首先启用继电器并绕过限流 RT101来启动电路。 转换器启动后、D105始终通过低频 Si MOSFET 旁路、并且从不与图腾柱运行进行交互。 该二极管电桥的另一个功能是在浪涌事件期间保护 FET。

    我希望这能回答你的问题。

    谢谢、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Serkan:

    非常感谢您的帮助。

    SINA