This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009A:LM5008是引脚对引脚兼容的、可替代 LM5009A?

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5009A, LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664244/lm5009a-lm5008-is-a-pin-to-pin-compatible-drop-in-replacement-to-lm5009a

器件型号:LM5009A
主题中讨论的其他器件: LM5008

我有一位 客户使用 LM5009A、但需要更高的电流 能力。  LM5008的 WSON 封装看起来是 LM5009A 的引脚对引脚压降替代  产品、但 VSSOP 封装则不是如此。  请确认。

谢谢、John Garrett、TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    根据数据表、LM5008和 LM5009A 看起来与 VSSOP 引脚和封装兼容
    封装。 我无法从 DS 中看到 VSSOP 的问题?

    此致、
    Robert L