This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:EN1和 EN2引脚连接

Guru**** 2568175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664048/bq24250-en1-and-en2-pin-connections

器件型号:BQ24250

我们 使用 BQ24250通过太阳能电池板为单节锂离子电池充电。  我们 希望将 EN2设置为0、 并将 EN1设置为1、因为我们使用外部电阻器来配置 ILIM 和 VDPM。

我们将 EN2接地、但 EN1呢?

我们将 EN1连接到什么以使其读取1并正确运行?  对于逻辑1、EN1需要大于1.0V 的电压。  EN1 最大电压为7.0V。

我们是否可以将其连接到电池+ve 端子 -或者-将其连接到太阳能电池板电压除 以2 -或者 - LDO 引脚?

Thx

Kris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    您可以将其连接到您确定的任何电源轨。  

    1)带有分压器的 VIN (这取决于您的太阳能电池板开路电压的大小)

    2) 2)带有上拉电阻器的 LDO

    3) 3) BAT 引脚与一个上拉电阻器

    4) 4)带有上拉电阻器的 SYS 引脚

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    上拉电阻器的良好值是多少?
    Thx
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、

    10k 表示正常。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thx