This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:在使用脉冲驱动器时减少输入电源电压纹波

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662756/lm3644-reduce-input-power-voltage-ripple-when-pulse-driver

器件型号:LM3644

现在、我想使用 LM3644通过脉冲驱动来驱动红外 LED、其 VF 大约为3.0V、1.5A (两个 LED 输出并联)

脉冲为30Hz 10%占空比

在测试过程中,输入电源轨上的压降大约为140mV (也是30Hz 频率),输入电源轨也是系统电源,这种压降会对中的其他 IC 电源造成风险。

如何降低该压降? 输入和输出电容为10uF、功率电感为1uH。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在哪里测量/感应输入电压? 在这些条件下、输出功耗约为4.5W。 假设输入电压(空载)约为4V、系统效率约为80%。 这是因为 LM3644在导通模式(禁用升压)下运行、因为 VLED 远低于 VIN。 根据这些假设、输入电流也约为1.5A。 输入端140mV 的压降意味着输入端的串联电阻约为90m Ω。 最大限度地减小输入端的串联阻抗将减少输入压降。

    如果需要更多的澄清、请告诉我。

    此致、
    Angelos Tsiros