This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:可访问引脚?

Guru**** 2609245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663980/bq76930evm-accessible-pins

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76940

您好!

根据数据表中提供的原理图、很难判断电压表探针、跳线等可以访问哪些引脚

是否有任何可用的连接点用于连接 CHG 线路? 我可以使用电压表并访问 VC#端子吗? 是否有任何方法可以安装我自己的热敏电阻?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Conner、
    数据表未显示测试点。 请参阅可从 bq76930EVM 工具文件夹访问的 EVM 用户指南 slvu925。 大多数引脚都有测试点焊盘、请参阅原理图和丝印及装配图。 该热敏电阻焊接到电路板上、可将其拆下并连接远程热敏电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了这一点、但我认为板上的大多数项目都是焊盘已被"x"出了吗? 这些是焊盘吗? 或者、我看到的位置不对吗? 丝网似乎显示了很多组件的空间,但似乎没有什么明显的东西--我很可能在看东西。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Connor、
    红色 X 和 DNP 表示未安装该部件。 DNP 表示不填充。 焊盘仍在电路板上。 对于测试点、将仪表探针固定在镀通孔上更容易。 如果您使用的是线夹导线、则您可能更喜欢测试点。 支持 bq76940的组件是 DNP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、好的。 因此、我可以在这些点上访问所有焊盘。 谢谢!