This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:不使用 TPS61194调光功能

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664073/tps61194-tps61194-dimmig-function-not-use

器件型号:TPS61194

如果未使用调光功能、如何连接电路图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要占空比调光且应用中只需要100%亮度、则可以将 PWM 引脚直接连接到 VDDIO/EN 引脚、或连接到支持至少0.8 * VDDIO/EN 电平的其他电源。  

    所有其他连接应与正常应用相同。