This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:最小负载

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664106/lm22670-minimum-load

器件型号:LM22670

您好!

在数据表7.3.5中、需要如下所示的最小负载;

"在最短关断时间内、需要大约5mA 的最小负载为自举电容器完全充电。"

最小负载值是否取决于另一个条件(即 VIN、VOUT、FSW 等) ?

我想知道在以下条件下是否允许最小负载约为5mA。

  VIN=12V、VOUT=3.3V、FSW=500kHz

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    为了开始达到最短关断时间条件、您的 VIN 必须降至4.5V-5V 左右。 在您的情况下、由于 VIN=12V、因此不需要最小负载。

    此致、
    -JP