This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:为什么在示例应用中使用两个输入和输出电容器?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664013/tps54360-why-two-input-and-output-capacitors-in-sample-applications

器件型号:TPS54360

您好!

TPS54360的多个"典型应用"原理图显示了双输入和双输出电容器、工程样片板甚至使用双输入和输出电容器制造。 当前数据表第8.2节中的图34显示了一个示例。 C2uF 的 C1/C2输入电容器和47uF 的 C6/C7输出电容器。 其他更容易获得特定电容值.. 在这个特定的 TPS54360直流/直流转换器上使用两个电容器是否有另一个原因?

谢谢!


此致、

摩西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、摩西、

    电容值的可用性当然是一个原因、但最重要的是通过并联电容来降低输入和输出 ESR 的最佳做法。

    此致、
    -JP