This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:关于集体轨道 UVLO。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650956/tps54160-about-uvlo-of-sprit-rail

器件型号:TPS54160

您好!

我的客户有疑问。

问题1.

当使用分离轨设置 UVLO 时、
能否按原样使用数据表 P16 (2)(3)的公式?

数据表 P16公式。

此电路是否正确?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将在明天研究您的电路、并向您提供任何意见。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该公式是正确的,但是您需要调整停止电压,以便输入电压必须下降(输出电压+迟滞电压)才能关闭电源。
    您的原理图看起来不错、但我没有检查每个组件值。
    有关使用 LM54160器件进行设计的详细信息、请参阅以下应用手册
    www.ti.com/.../slva369a.pdf

    希望这对您有所帮助、
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持。
    我的客户有疑问。

    问题1.
    在反相电路中、即使实现了正常的 UVLO 电路、
    我认为 Vstop 不能使用。

    是否有允许 Vstop 与反相电路一起使用的电路?

    问题2.
    将 Vin 停止20ms、
    重新启动时,
    电流接近2A 的输入电流持续130ms。

    之后、电源将正常启动。
    上述操作是否会损坏 IC?

    此致
    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe、您好!
    以下是您的问题答案:
    Q1:我认为您对无法使用 Vstop 的观察是正确的。
    但是、如果您希望能够调整 UVLO 并为电路启动 STOP、建议使用某种类型的电平位移。
    此处的应用手册非常详细地介绍了如何为反相降压/降压/升压应用进行电平转换。
    www.ti.com/.../slva540.pdf

    Q2:执行此短暂停止(20ms)的条件是什么?
    从您的描述中可以看到、器件可能会在不经过软启动周期的情况下重新启动、从而导致大电流流入 IC。
    如果您在重新启动之前对输出放电、您是否会看到相同的行为?

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanbe、
    这也是一个电子表格、可用于计算双电源的参数。
    此处是链接
    www.ti.com/.../swiftposneg-calc

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brani、

    感谢您提供电平转换器电路的应用手册。

    关于第二季度、Brani 的观点是正确的。
    当大电流流动时、它没有经过软启动。
    当输出电容器放电时、
    软启动工作正常、高电流不流动。

    感谢您的支持。

    此致
    渡边