This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:如何确定最大可接受浪涌电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664202/tps22810-how-to-determine-max-acceptable-inrush-current

器件型号:TPS22810

大家好、  

我的客户对 TPS22810感兴趣。 他们可以在10.2.2.3中的应用手册中了解如何设计浪涌电流。

例如、本节中设计了400mA。 但为什么以400mA 为例?  

如果客户希望将浪涌电流设置为高于最大电流2A 或3A、这是否可行?

也就是说、当发生浪涌时、该 IC 可接受多少峰值电流?  

此致、Naoki Yada  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    以400mA 为例、但它不是允许的最大浪涌电流。 作为一般经验法则、建议将浪涌电流保持在数据表中的最大值以下(在本例中为2-3A)。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius