This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:必需的设计器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555, LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664065/lm3414-required-designer

器件型号:LM3414
主题中讨论的其他器件:LMC555

是否可以有任何一种设计 Cree 电源 LED 3W 的强度控制电路

我们希望开发具有强度和电池管理系统的新 LED 驱动器。 所需的功能
1.根据     备用5小时的要求使用锂离子3.7V 18650电池一节或两节。
2.电路中的电池电量指示器显示电池正在充电、电池百分比、电池电量不足
和电池管理系统(过载保护和过放电保护)、例如移动电源。
3.安装在 PCB 上的旋钮进行 PWM 基础强度控制。
4、LED 我们希望使用 Cree xml 系列或等效的3V 3W 或更高版本。
5.在充电时和充电后使用电路二类型。
6.需要使用微型插座进行充电。 以及用于连接直流插座的焊接点。
7.3.2 mm 插孔、用于输出 LED。 以及 用于通过导线连接 LED 的焊接点。
查找随附的 LED 数据表
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、

    这个论坛不能进行完整的设计、尤其是机械设计。 但是、如果您使用2节串联锂离子电池、则您的最小电压将高于4.5V、因此 LM3414可以在该输入范围内驱动3V、3W LED。 然后、您需要生成 PWM 并使其具有可调节的占空比、以便能够馈送到 LM3414进行调光。 您可以将 LMC555与比较器搭配使用、并使用 POT 来调节占空比。

    此致、

    克林特