This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664201/ucc256302-ucc256302-question

器件型号:UCC256302

你好。

我对 UCC 25630X 有疑问。

1
BW 端子(引脚8)用于外部过压保护。
如果未使用外部过压保护功能、是否与 GND 短路?

2.
连接到 LL/SS 的电容器是用于软启动的电容器、请教授软启动时间的计算公式。

3.
请告诉我们引脚7上谐振电容器的建议容量。

4.
进入突发模式的条件是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、

    感谢您关注 UCC256302。

    1.是的、如果不需要过压保护、请将 BW 引脚接地。

    2.软启动时间取决于 SS 电容和 VCR 电容分压器中的电容以及功率级组件(如您的输出电容大小等) 在软启动时间内、我没有可共享的磨损表达式、但 VCR 分压器中的电容越小、启动时间越长。 更大的 SS 电容也会延长启动时间。

    3、VCR 电容因设计而异。 我建议通过 UCC25630x 设计计算器为 VCR 电容分压器选择合适的值。 www.ti.com/.../technicaldocuments

    4.突发模式阈值可通过 RVCC 到 LL/SS 到接地的电阻分压器进行配置。 当 FBreplica 小于 BMTreplica 时、控制器将进入突发模式。 如需参考、请查看数据表的第6.3.3节:www.ti.com/.../ucc256302.pdf

    此致、
    本·洛夫