This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250开关频率不稳定

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652600/bq24250-bq24250-switching-frequency-instability

器件型号:BQ24250

我们在设计中遇到了 BQ24250的开关频率变化。  随着器件温度的升高和/或 VIN 的降低、我们会看到逐周期开关频率中的抖动越来越严重、直到我们看到开关频率从预期的3MHz 下降到1.5MHz。  我确实找到了一篇讨论此问题的文章、但我没有看到任何解决方案:

此外、我是否正确理解了该器件的开关波形、如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好推算、

    频率的降低预计将使器件的运行保持在技术规格范围内。 有关此设备的主要支持将于下周推出的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。  这种频率降低对系统有何影响?  我们不会看到它下降到1.5MHz 并保持在那里、但它似乎在1.5MHz 和3MHz 之间抖动。

    此外、对于我们在器件达到该运行点之前看到的抖动有什么其他见解?

    感谢你能抽出时间。

    最棒的

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好推算、

    频率之间的偏移与最大占空比相关。  

    通过设计、bq24250允许充电器在工作频率之间切换、以便在输入和输出电压彼此接近时为其提供稍大的余量。