This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:关于开关频率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646779/lm5121-about-switching-frequency

器件型号:LM5121

大家好、

 

我们希望在以下条件下使用 LM5121。

因为、我们的客户希望降低总 BOM 成本。

 

但是,我们无法在 fsw=1MHz 左右的频率下对其进行仿真。

(我们可以在 fsw=400kHz 左右的频率下对其进行仿真。)

可以改进这个问题吗?

 

[条件]

VIN=12V

Vout=24V

Iout=4A

fsw =大约1MHz

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 LM5121无法以1MHz 的频率支持您的应用。 请注意、最短关断时间可能为550ns、最大占空比为45%、而您需要大约50%的占空比(由于同步 FET 压降、使变亮器大于50%)以产生24V 输出电压。 要使其正常工作、请将开关频率降低至800kHz 以下、以留出一些余量。

    需要注意的一点是:我建议您的应用不要大于500kHz,即使它是可行的。 LM5121是一款硬开关控制器、在更高的开关频率下、开关损耗可能会变得过多。 低效率和高冷却要求可以通过高频率运行轻松地克服降低解决方案尺寸的困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、

     

    感谢您提供的信息和建议。

    我们知道、合适的开关频率小于800kHz、您的建议频率小于500kHz。

     

    我们希望在500kHz 至800kHz 的开关频率下对 LM5121进行仿真。

    可以改进 WEBENCH 吗?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须将此事转交给我们的 Webench 专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、

     

    感谢您的快速回复。

    如果您能联系 Webench 专家、我将不胜感激。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎还没有得到答案。 我今天会再问他们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohao-San、

    感谢您的友好支持。

    我期待您的回复。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    我们正在进行这方面的工作。我们很快就会回来与您讨论这方面的问题。

    此致、

    Praveen Badiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen Badiger-San、

    感谢您的友好支持。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    很抱歉 让您长时间保持不动。我们已修复此问题、可以使用定制 FET 以1MHz 频率创建设计。  由于我们的数据库中没有合适的 FET、 因此正在使用定制的 FET 来创建设计。请根据您的需求更换设计中的合适 FET。

    此修复程序将在  一两天内在 www.ti.com/.../LM5121上提供。

    如果有任何疑问、请告知我。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San、

    感谢您的回答。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    Kanemaru