This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC 设计建议5kw

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28180, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664220/design-recommendation-pfc-5kw

主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28180UCC25600

你好
我需要设计输出为5kw 的 PFC。 缺点是我需要110Vdc 的输出、输入为120vrms。 当输出电压低于输入电压时、我无法像绝大多数情况那样使用升压转换器。 我也不能使用降压转换器、因为它的电压高于5%。 可以给我一些建议吗?
我想用升压转换器将电压提升到400Vdc、然后用降压转换器将电压提升到110Vdc、但这可能很昂贵。 我还考虑了使用 SEPIC 的可能性、但我从未使用过这种类型的转换器、我不知道是否建议使用5kw 的功率。
非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我对 SEPIC 拓扑不是很熟悉、无法提供分析、但我想说的是、"通常"的工作方式是构建一个2级转换器-一个输入升压 PFC 和一个输出直流/直流转换器。 在此功率级别、我建议使用 UCC28070 CCM PFC 来使用交错升压 PFC、但可以使用 UCC28180来构建单相升压 PFC。 您只需了解系统中的电流并相应地选择组件即可。 对于直流/直流级、如果 Vout 变化不大(10%左右)、您可以使用全桥 LLC (UCC25600或 UC25630x)。 如果 Vout 变化很大(2:1)、则相移全桥可能会更好。 FB-LLC 和 PSFB 解决方案都可以构建为单级、但通常会构建两个2.5kW 级并将其并联-或3个1.7kW 级并联

    如果您查看 SEPIC、请检查您感兴趣的功率水平上的元件应力、并查看与升压 PFC/ FB-LLC 或 PSFB 解决方案相比、它们是否"合理"。

    此致
    Colin