This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22962:关于在 EN 低电平条件下向 Vout 施加电压

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22962, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664140/tps22962-about-applying-voltage-to-vout-in-en-low-condition

器件型号:TPS22962
主题中讨论的其他器件: TPS22953

您好!

客户正在考虑采用以下配置的 TPS22962。
在 SW2禁用条件下、向 SW2侧的 Vout 添加5V 是否存在问题?
客户希望了解 SW 2关断时向输出侧施加电压的风险。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    如果 SW2 VOUT 上的电压高于 VIN 上的电压、则反向电流将能够流过器件的体二极管。 二极管无法限制流经器件的反向电流、因此器件可能过热并损坏。 如果您需要具有反向电流保护功能的器件、则可以查看 TPS22953等器件。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius