This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电电流高于10A

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664173/bq24600-charging-higher-than-10a

器件型号:bq24600

您好!

BQ24600数据表显示、它支持高达10A 的充电电流、但从各个方面来看、似乎没有任何阻碍您提高电流的因素。  它是否支持30A 充电?

我看到的最大问题是它进入非同步模式的时间和输出电流驱动强度。

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24600只是一个控制器。 由于充电路径上的潜在热问题,尤其是 FET 上的热问题,我们不建议这样做。