This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:由 TPS62743供电的 LSF0102:Vref B 使电流流入 Vref A (TPS62743)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664085/tps62743-lsf0102-powered-by-tps62743-vref-b-makes-the-currents-flow-into-the-vref-a-tps62743

器件型号:TPS62743

大家好、我们将 使用电平转换器 LSF0102 来实现从3.3V (主器件)到1.8V (从器件)的 I2C。 下面的原理图中、我们将 TPS62743 用于1.8V 电源、但我们遇到了从3.3V 到1.8V 的电流流入问题、并且在 TPS62743的输出端测量2.4V 导通后的电压。 如果  组装 LSF0102、 TPS62743上的输出电压 正确。 如果我们使用来自线性电源的1.8V 外部电源、它将处理最大1.8V 的电压。  LSF0102 B 侧由 采用 3.3V 电源的 CC1310控制。 我们应该如何操作此设置? 此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Filip、

    我没有理由为同一请求创建新的线程。 请继续讨论现有主题: e2e.ti.com/.../2440350

    我相信我在那里回答了你的问题,但如果有什么不清楚的话,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我之所以创建此主题、是因为您的同事在开关稳压器论坛中告诉我要做的事情。