This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:在 WEBENCH 中发布

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663924/tps799-issue-in-webench

器件型号:TPS799

TPS79901版本的 IC 可用于以下应用:

VIN = 5V

VOUT = 1.8V

Iout = 200mA

WEBENCH 能够生成该应用。

但是、如果我使用 TPS79918 (器件的固定版本)、WEBENCH 会指出该器件将不起作用。 我认为这是不正确的。 您能否验证并解释为什么固定版本与可调版本在相同的电压下无法正常工作?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    这似乎是与以下主题相同的问题:

    e2e.ti.com/.../663511

    请查看上述主题、查看其是否能满足您的问题。 如果您有进一步的问题或需要澄清、请继续当前主题。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    感谢您对此的帮助!
    我没有看到这个帖子。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist