This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:低温下不一致的再采矿能力

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCRB, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651696/bq34z100-g1-bq34z100-g1-incoherence-remining-capacity-at-low-temperature

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCRBGPCCHEMBQSTUDIO

您好!

我有一 个带电量监测计 BQ34Z100-G1的7S3P 锂离子电池。  待机时、当环境温度超过20°C、22°C 时、剩余容量超过2249mAh。 我看到、当环境温度为0°C 时、剩余容量为11700mAh; 当环境温度为-10°C 时、剩余容量为10205mAh  剩余容量在-10°C 时看起来是一致的、在0°C 时、剩余容量可能在-20°C 时是不一致的 当我对电池放电时 、Capcity 比容量指示的值多3倍。 我加入我使用系统和*。gg 文件创建的日志。

您能解释一下我有什么不一致之处、以及有什么好信息的解决方案。

谢谢、

此致。

MICOUe2e.ti.com/.../log-low-temp.xlsxe2e.ti.com/.../milan-v1_2D00_4.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micou:

    为了提高低温性能、请使用 GPCRB 工具、该工具在低温下具有常见的负载分布。

    GPCRB 工具可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/gpcrb

    对于 Lion 细胞、有一个容差小于3%的 ChemID 匹配非常重要。 如果您的 ChemID 不适合、请在运行 GPCRB 工具之前使用 GPCCHEM 工具查找最匹配的 ChemID、然后使用 GPCRB 工具实现低温性能。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micou:

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kahler、您好!

    chem ID 由 chem id 表选择。 我有一个 MP176065XTD 锂离子电池、其化学 ID 定义为0x1325。 我可以执行 GPCCHEM 序列来验证 chem ID 吗?

    此致、
    Ludovic Micou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ludovic:

    是的、要确认 ChemID 与您的 MP176065XTD 单元是否正确匹配、请执行以下网站 GPCCHEM 工具的用户手册中的步骤: http://www.ti.com/tool/gpcchem

    该工具将返回最匹配的化学 ID。 如果差异大于3%、请告知我们。

    通过 GPCCHEM 工具验证后、使用 bqStudio 中的 Chemistry 选项卡在 chemID 中进行编程。

    如果需要针对冷性能对器件进行优化、在执行上述步骤后、请执行以下网站 GPCRB 工具的用户手册中的步骤: http://www.ti.com/tool/gpcrb

    此致、
    Bryan Kahler