This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5150-Q1:Sch 与 BOM 值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650800/webench-tools-lm5150-q1-sch-versus-bom-values

器件型号:LM5150-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我提交了2.5V 最小输入电压、16V 最大输入电压、7.5V 输出电压、4A、并且在 BOM 和原理图之间有一些差异。

CHF 在 BOM 上为16pF、在 sch 上为1.82pF。

RT 在 BOM 上为21.5K、在 sch 上为22.1K。

BOM 上的 Rvout 为1.07K、在 sch 上未显示。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将通知 Webench 专家并进行必要的更正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我们正在着手解决这个问题。 问题解决后、我们会尽快回复您。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    很抱歉让你久等了。 我们已完成修复。 此修复程序  将在1-2天内在 www.ti.com/.../lm5150-Q1上提供。

    请重新创建设计并告知我们、以防出现任何问题。

    谢谢、此致、

    Harish