This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:PMP8812 PoE 设计中 LTC0266-50的驱动器要求(18V 至40V 适配器的12V/2A 输出)

Guru**** 2562240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS23752, TPS23751EVM-104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646825/tps23751-driver-requirements-for-ltc0266-50-in-pmp8812-poe-design-12v-2a-output-with-18-40v-adapter

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:PMP8812TPS23752

您好!

我计划设计12V/2A POE+设计、输入电压为42.5v 至57v、调整电压范围为18至40v、我参考了几个适合我的 TI 设计、PMP8812就是基于这些设计。 但 我对 LTC0266-50变压器驱动器有疑问 requirement...please 建议我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否强调您的一些疑虑? 我可以在下周初做一个更详细的介绍。

    谢谢、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考了几 个使用 TPS23751的 TI 设计,例如:5V/4.5A (TPS23751EVM)

    输入范围为42.5V 至57V、适配器范围为21V 至57V  

    另一个使用 TPS23751的 TI 设计示例: 具有相同输入电压范围的 PMP8812参考设计(12V/2.1A)。

    与两种设计相比、PMP8812参考设计包含  用于 TPS23752栅极控制引脚的 LTC0266-50变压器驱动器  

    问题:1)如何设置适配器输入电压范围 b/w 18V 至40V

             2)在12V/2.1A 设计中使用 LTC0266-50的用途是什么,我能否连接类似于5V/4.5A 的电流

             3)我能否 仅通过更换可支持12V/2.1A 的变压器来将5V/4.5A 设计用于12V/2.1A?

            4) 4)与5V/4.5A TI 设计相比、12V/2.1A 是否需要进行任何其他更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    很抱歉耽误你的时间:

    1.要设计较低电压的适配器、我将从以下应用手册的第2.2节开始: www.ti.com/.../slva305c.pdf 、并努力向前迈进。

    2.在 TPS23751EVM-104板中、栅极驱动器变压器采用反激式变压器封装。 这可能是由 Coilcraft 为此 EVM 设计开发的定制器件。 考虑到次级侧 FET 电路相似、使用 LTC0266-50适合12V 设计。 我会在更改输出电压时小心地进行轮距。

    3.您的反馈电路和次级侧可能会发生变化。 有关设计帮助、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../slva305c.pdf

    总的来说、我会从从头开始重新设计您的电路、因为您需要不同的输出电压。 请参阅上面链接的应用手册。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复、

    PoE I/p 范围: 42V-57V

    适配器 I/P 范围:18V-40V

    O/P 电压:12V/2A (输出功率不会 为24W)

    请考虑此规范并向我推荐 TI 的合适 POE+参考设计  

    此致、

    纳米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    请尝试 PMP6659: http://www.ti.com/tool/PMP6659

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、适配器输入  为直流18t o 40V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳米特、

    这是我能找到的最接近的设计。 另一个可在20V、但不能在18V 下工作。 您对这个感兴趣吗? 请记住、您可以将18V 适配器用于此设计。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请分享链接、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP5008 (20V 最小输入、12V/2A 输出):

    e2e.ti.com/.../PMP5008_5F00_RevA_5F00_SCH.pdf

    e2e.ti.com/.../PMP5008_5F00_RevA_5F00_BOM.xls

    e2e.ti.com/.../PMP5008_5F00_RevA_5F00_Test-Data.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!"

    以下是我们对 PoE 的主要要求

    请告诉我设计的主要考虑因素是什么?

    1) 1)它应由源自标称28V 的 PoE 和21-30V 的次级直流电源组成
    二极管或采用 PoE 电源作为为装置供电的替代方法。

    2) 2) 根据功率放大器上的负载、PoE 运行模式为2
    必需–802.3af (PoE)和802.3at (PoE+)。

    此致、

    纳米特·HL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    由于28V 不是 PoE 的常见输出电压、因此很难找到现成的 PoE 变压器。 为什么不在次级侧使用24V 输出与直流适配器进行设计、或者在次级侧使用直流适配器进行设计、因为它在适配器范围内?

    请参阅以下链接、该链接介绍了如何将 TPS23754EVM (.at 功率级别)修改为24V 输出。
    e2e.ti.com/.../690037

    此致、
    达尔文