This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060 /禁用 UVLO 和 OVP 功能

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664200/lm5060-lm5060-disable-uvlo-and-ovp-function

器件型号:LM5060

您好!

请告诉我 UVLO 和 OVP 引脚的连接以禁用这些功能。 请告诉我、对于这些引脚、悬空引脚、上拉引脚或下拉引脚、有哪些建议?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satashi

    请参阅 DS 中的引脚说明、方框图和 EC 表。 UVLO 可通过连接至高于1.6V 标称值来禁用。 OVP 可通过连接至低于2.0V 标称值来禁用。 如果没有其他原因添加了 ESD 或瞬态电流保护、我建议使用电阻器。 两者均可维持高达75V 的电压。

    Brian