This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:TPS43060

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, UCC39002, LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651397/tps43060-tps43060

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: UCC39002LM5170-Q1LM5170

您好!

我对 TPS43060有疑问。 我想在24至28V 应用中使用此升压控制器、但我需要更高的电流。 我是否有机会将其中多达5个转换器与 UCC39002负载共享控制器并联、并且我知道它将正常工作? 有人对此解决方案有过一些经验吗? 或者还有其他解决方案如何获得100A 以上的值吗? 提前感谢您。

此致、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于100A @28V、它几乎为3kW、由于其栅极驱动能力有限、我认为5 TPS43060是不够的。 您可以使用 UCC39002或 LM5050来实现负载共享、但您还需要其中的多个器件来实现足够的相位并联。

    我建议您考虑我们的高功率双通道控制 LM5170-Q1、它能够在主/从模式下使用两个器件四相支持100A 电流、并且具有内置的四相交错操作、在四相之间实现良好平衡的电流共享。 它专为双向应用而开发、但仅可用于升压。 您可以订购两个 LM5170 EVM 并快速验证其概念。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的建议。 我真的很感谢。 我已经开始使用 LM-5170设计直流/直流转换器、并将在单向升压模式下使用、但我不知道如何设置输出电压值。 正如我说过的、我需要将24V 转换为28V。 只有电流调节、但对于电压调节、我看不到任何洗浴。 我查看的是评估板、但我没有找到任何可以解释如何调节输出电压的内容。 是否有任何方法可以更改输出电压?

    提前感谢您、

    此致、

    Erik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 EVM 原理图的 U2A。 它是电压误差放大器、R75和 R77设置升压输出电压。 基准电压由 U13提供、即2.0V。

    对于仅升压转换器、您不需要使用 U2B 实现的降压模式电压环路。 您还应通过在 SYNCOUT 和 AGND 之间放置10K 并使断路器 FET (EVM 上为 Q5、6、8、9)短路来禁用断路器功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是盲人、没有看到那个 dif。 放大器。 我买了2个 EVM、一切都很好! 我的输出电压为28V、而2个 EVM 提供超过75安培的电流、但放大器的效率不够高、这是我所期望的。 效率达到了85%、对我来说还不够。 如何提高效率? 设计中是否有任何部分、我应该重点关注哪些方面? 或者为什么我无法实现更好的效率。 非常感谢您的回答。 我希望我不会再困扰你了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压为48V、输出电压为14V 时、EVM 在全功率条件下的效率为96%。 您必须使用电压和电流表读取 EVM 输出端口和输入端口的电压和电流、以正确计算效率。 从电源到 EVM 输入端口的电缆以及从输出端口到 Eload 的电缆在连接电缆上具有显著的功率损耗。

    顺便说一下、我担心您的28Vout 设置。 标准 EVM 通过 OVPB 将 OVP 设置为大约20V。 您需要减小 OVPB 电阻器以实现28V 输出。