This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3813-0:器件选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, UCC2800, UCC1800, UCC3800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664069/ucc3813-0-device-selection

器件型号:UCC3813-0
主题中讨论的其他器件:TPS2372UCC2800UCC1800UCC3800

您好!

我正在考虑将隔离式电源用于 TPS2372器件。
规格如下。
我发现 UCC3813是一款隔离式电源器件。
但是、由于该器件很旧、我想使用一种新的廉价产品。
是否有 UCC3813以外的最佳器件?

(规格)
输入电压:57V
输出电压:20V
输出电流:1A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji@Pan 您好、

    感谢您关注 TI 器件。 其他符合这些规范的低功耗 BiCMOS:CMPWM 是 UCC2800/UCC1800/UCC3800。

    我在 TI.com 上添加了搜索类似器件的链接、此列表将是一个很好的起点。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    如果您的查询已被解决、请点击"已回答"。

    此致、

    区域