This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:选择替代器件

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664024/tps23756-selection-of-alternative-parts

器件型号:TPS23756

您好!

我正在使用 TPS23756器件来创建 POE 产品。
我已经根据 EVM (SLVU329A)的信息选择了这些器件。
但是、有些器件尚未提供、因此我们正在考虑替代器件。
其中、EVM 电路中使用的 C15 (22uF/EEVFK1E220R)也需要考虑替代器件。

我正在考虑将 EEFCX1E220 R 作为 C15的替代产品。
尽管该产品是铝电解电容器、但其内部阻抗比上一个器件低。

我想问你一个问题。
是否可以使用 EEFCX1E220R 而不是 EEVFK1E220R?
此外、内部电阻会进一步降低、但是否可以使用陶瓷电容器?
内部阻抗的差异是否会影响噪声幅度?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San、  

    我在使用 EEFCX1E220时未发现问题。 此外、您还有并联的陶瓷电容器、因此有助于消除任何噪声。

    此致、

    达尔文