This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS81256:TPS81256 MTTF

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS81256, TPS61256, TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663255/tps81256-tps81256-mttf

器件型号:TPS81256
主题中讨论的其他器件: TPS61256TPSM84824

您好、产品应用、

我的客户有疑问...

我们在医疗设备中使用您的 TPS81256、作为需要对整个产品进行故障分析的一部分、我们需要了解每个重要组件的 MTTF。


在室温和标称电压下使用 TPS81256时、您能告诉我预期的平均故障时间(以年为单位)吗?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我们的质量工程师将检查 TPS81256的 MTTF 数据。 希望我们能在下周早些时候向您提供数据。

    谢谢

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gavin 的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我们的质量工程师检查了数据库、但找不到 TPS81256的 MTTF 数据。 TPS81256模块中的 IC 是具有1x10^10小时 MTTF 的 TPS61256。 该模块   内部还有一个电感器(TOKO MDT2012-CLR1R0AM)和两个陶瓷电容器(Murata GRM155R60J475M)。 您的客户可能会  从 Murata 获得这些无源组件的 MTTF。 我们发现另一个电源模块 TPSM84824的 MTTF 数据为13046642小时、供您参考。

    谢谢

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    谢谢、

    Tony