This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:充电终止

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652992/bq34z100-g1-charge-termination

器件型号:BQ34Z100-G1

我正在尝试了解 BQ34Z100-G1如何确定何时终止充电。  在数据表的第8.3.11节的第1 (b)节中、它指出"在相同的时间段内、容量的累积变化> 0.25mAH /锥形电流窗口"。  我正在尝试理解这一点、并想知道这是否是一个拼写错误。  为什么容量的累积变化需要大于0.25mAh/电流锥形窗口才能停止充电?  电池接近充满电时、容量的累积变化是否应该下降?  我想知道这是否应该小于0.25mAh/电流锥形窗口、而不是大于-也许我只是不了解什么。

我也不完全理解"/锥形电流窗口"这一术语。  我的"锥形电流窗口"设置为40秒  在这种情况下、这意味着容量的累积变化需要小于(或大于?) 0.25mAH / 40s = 22.5mA?  或者、这不是为了作为一个数学术语、而是为了说变化应该小于(大于?) 在"锥形电流窗口"过程中为0.25mAh?  这也是没有意义的、因为条件开始时说变化与标准(A)中列出的相同的两个连续周期相同、而不仅仅是一个周期。

第三、我假设 Δ T 和负 Δ V 方法不适用于锂离子电池、因为这些参数似乎仅适用于镍氢电池。  (它在8.3.11中没有具体说明这一点、但在其他章节中似乎也有这样的说明-只是想确保。)

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、
    有效充电终止的工作方式如下:
    一旦电压大于充电电压-充电锥形电压、监测计会主动查看库仑计数器、以检查是否满足锥形电流条件、以及平均电流是否低于锥形电流。 为了确保、当平均电流低于锥形电流时、它将在两个40秒的窗口中验证这一点。
    2.它还通过确保锥形窗口期间累积的电荷在此期间为少量0.25mAh 来检查您是否正在进行充电。 当您突然降低放电电流并且电压恢复到充电电压-充电锥电压(在这种情况下为-ve mAh)以上时、这会阻止 IT 部门检测到有效的充电终止。
    通过确保在锥形期间有一个正电荷流入电池、它将避免在接近满容量的短暂放电期间错误地检测到有效电荷终止。

    Δ T 和 Δ V 仅适用于镍氢电池。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    感谢您的回答。  因此、为了清楚地说明、数据表中指出了一个条件:

    "在相同的时间段内、容量的累积变化大于0.25mAh/锥形电流窗口"

    我想我听到您说窗口期间累积的电荷不应超过0.25mAh、对吧?  如果是、这与数据表中的内容相矛盾。

    假设我的锥形电流窗口为40毫秒、这意味着它必须看到不超过0.5毫安的累积(因为它检查了超过20毫秒的窗口)、对吧?

    谢谢、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    对于两个连续窗口、应在"充电窗口"内累积的最小电荷量(您设置窗口长度、以秒为单位)应大于每窗口0.25。

    如果您有任何其他问题、请告知我们!

    此致、
    Bryan Kahler