This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450AEV230V30:无调光功能的设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663899/lm3450aev230v30-design-without-dimming-feature

器件型号:LM3450AEV230V30
主题中讨论的其他器件:LM3409LM3450

大家好!

我使用的是"AN-2150 LM3450A 评估板"用户指南、我希望实现类似的设计、但没有调光功能。 在本指南中、有一个具有更多三端双向可控硅开关元件的第二个光耦合器、我想知道我是否可以摆脱这一部分、以及如何在没有调光功能的情况下连续运行驱动器。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    是的、您可以摆脱驱动 LM3409 EN 的第二个光耦合器。  只需绑定 EN 引脚即可使能它。  也可以移除 R8、R9、R56、C8、C9、 C30是用于阻尼器的组件、可实现 TRIAC 兼容性。  也可以禁用保持电路

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
     
    非常感谢您的快速回复!
     
    您的意思是我也可以摆脱 QPS、Rhld、Rsen、chld、Csen?
     
    我想使用热保护、但我可以使用 Vadj 引脚来实现。 我在其他设计中也做了类似的事情。
     
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    您无法摆脱 QPS、因为这就是 LM3450在首次开启时的加电方式。 无需使用 Rhld 和 chld、您也可以禁用输入电流测量。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    谢谢! 我将只留下一个用于返回的散射二极管。

    此致、

    Miguel