This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512EVM-001:搜索

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512EVM-001, TPS92512, TPS92512HV, PMP6024, UCC28811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648361/tps92512evm-001-search

器件型号:TPS92512EVM-001
主题中讨论的其他器件: TPS92512TPS92512HVPMP6024UCC28811

TPS92512EVM-001的 Vout=5-25V、而输入 VIN =12VDC-48VDC 时、我的问题是:

如何定义最大 VOUT 以及为什么它必须仅为25V、不能大于25V?  

在我的设计中,我有一个恒定电压 Vin=60V/1.5A 的电源,需要宽范围 VOUT=20-50V,ILED (最大值)=1A。 我打算改用 TPS92512HV 作为 TPS92512的替代器件。 我计划修改 TPS92512EVM-001以实现此输出规格。 我已经尝试过 VOUT 上限(50V)和21V 下限的 Webench 仿真、并获得了建议的设计。 显然、这些设计提供了不同的组件值。 我不确定如何实现20-50V 的完整 VOUT 范围。 我还需要使用 PWM 控制 LED、它必须在0-100%占空比之间。  

这是正确的方法吗? 是否有任何包含相关方程的计算电子表格可供客户使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conny、

    设计公式位于数据表中、非常容易遵循。 但该 EVM 非常灵活、因为它已经装配了高电压组件。 25V 输出限制仅是因为 C5是一个25V 电容器。 因此、如果您将其更改为50V 电容器、则可以按原样使用 EVM。 但是、在较高的输入电压下、交流损耗会更大、因此我建议使用较低的开关频率。 如果我想修改 EVM 以符合您的规格、我将执行以下操作:

    -将 C5更改为50V 电容器

    -将 L1更改为47uH

    -将开关频率更改为大约350kHz

    -将 UVLO 电平更改为大约55V (理想情况下高于最高输出电压)

    -将 R8更改为0.3 Ω

    这将为您提供一个效果良好的设计。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,***!
    感谢您的建议! 我会尝试这个。 电阻器
    有关 IADJ 引脚的另一个问题。
    如果不使用1模拟周围调整:我假设 IADJ 引脚将通过上拉电阻10M 连接到 VIN、并且 VADJ 为1.8V、因此 ISENSE 引脚具有300mA 的电流。 通过将 R8更改为0.3欧姆、电流限制将为1A。

    在第2种情况下、该引脚用于设置最大 ILED。 当需要介于(250mA- 1000mA)之间的大量 LED 电流限制阶跃时,我考虑使用外部电压源(1.8V 上的基准电压)为连接到 DIP 开关的电阻分压器供电。
    我考虑通过将 RT/CLK 连接到 MCU 的 PWM 输出来调节开关频率。 因此、我希望能够实现更好的驱动器电路性能。 您是否认为这是设计可选 LED 电流限制的正确方法。 R8、L1和 C5被定义为最高1A 电平。

    BR
    康尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conny、

    情况1正确。 它使用内部1.8V 钳位在 ISENSE 上设置300mV。

    案例2您可以使用相同的电路、并在外部为 IADJ 施加1.8V 电压并为 IADJ 施加1A 电压、为 IADJ 施加450mV 电压以获得250mA 电流。 使用同步功能设置开关频率是可以的、但我不确定它会给您带来什么性能优势。 只有当您需要具有特定的开关频率或多个电路需要具有完全相同的开关频率时、这种方法才有用。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克林顿:

    我想应用外部电压来控制最大值 电流输出电平是清晰的。 定义输出电流的另一种方法是调整 PWM 范围、但通过向 IADJ 输入施加不同的电压、PWM 范围对于所有输出电平都是相同的。

    我没有任何所需的特定开关频率、只关心宽范围输出电平、但正如您所说 的、不同开关频率没有任何好处。  

    那么、当输入电压大约为60V、输出电压= 20-50V 且输出电流= 250mA-1A 时、您对为此应用定义固定开关频率的建议是什么? 您之前提到过、我应该将开关频率保持在350kHz 左右、以保持较高输入导致的低交流损耗。  为了理解开关频率越低、需要的输出电感器越大、 但开关频率越高、电源效率越低。 我不确定如何找到最佳平衡、但如果效率可以达到95%左右、则可以接受。 是否有任何有关如何定义此参数的指南?

    在上述输出电流电平上尝试 Webench 仿真时、我看到 R1和 R2 (分压器至输入 UVLO)上的值不同、输入 Vin 最大值/最小值相同 根据用于计算 R1和 R2的公式、它不应有所不同、您对此有什么了解吗?  

    有关输入 UVLO 设置典型值= 11.5V 的另一个问题、这是正确的吗? 数据表中的最大额定值 SLVSCT1B 表示它为5V。 我可以了  

    BR、

    康尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conny、

    我不能确切地确定您尝试使用调光实现什么、但您可以单独使用模拟、单独使用 PWM 或同时使用两者。

    交流损耗会随着输入电压的升高而呈指数级升高(给定相同的 Fsw)。 因此、任何稳压器都很难实现95%的效率。 但是、要想实现更近的距离、您可能需要降低到100kHz 至200kHz。 如果您想保持 DCR 较低以提高效率、这将需要更高的电感值和更大的电感器。 即使在350kHz 下、您仍可能接近90%、但95%可能很难实现。 但是、如果这是您的主要规格、则使用较低的范围。

    Webench 通常使用输出电压来规范 UVLO 设置、确保在开关开始前有一定的高于 Vout 的裕度。 这可能是不同值的原因、但 webench 确实有一些奇怪的现象、通常只是一个良好的起点。 用户指南中的11.5V 规格是 UVLO 引脚本身超过1.22V 阈值时的 VIN。

    对于您的应用、我会将 UVLO 设置为大约55V、如我所述。 尝试 R1 = 1.5k、R2 = 66.5k。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、
    感谢大家提出的建议、我要做的是同时使用模拟和 PWM 调光。 我在 EVM 板上进行了一些测试、测试效果很好。
    我考虑将 TPS92512HV 与 UCC28811DR 配合使用、发现 TI 的参考设计非常接近我的应用 PMP6024。 我正在寻找 UCC28811DR 的设计扩展表、以便能够设计将开关变压器即时连接到交流/直流器件。

    您是否认为可以在 PMP6024上获取 SoM 设计文档、计算和仿真数据?

    感谢您的大力支持!

    BR、
    康尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conny、

    我将关闭这一个、因为我看到您有另一篇有关这方面的文章。 响应该问题的人员是支持 UCC28811的正确人员。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Clint、到目前为止、该帖子没有答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Conny。 看起来好像有人回答了。 很抱歉耽误你的时间、我不知道那个人在处理这个问题。