This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92610-Q1:TPS92630和 TPS92610应用问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664094/tps92610-q1-tps92630-and-tps92610-application-question

器件型号:TPS92610-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01521

大家好、团队、

比较用于汽车尾部照明的 TPS92630和 TPS92610应用。
我是否知道 TPS92610与 TPS92630相比的优势?
为什么使用3单元 TPS92610 (1.50 | 1ku)来设计 TIDA-01521? 成本很高、因此我认为只有 TPS92630 (成本0.90 | 1ku)可以实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    首先、TI.com 的1ku 价格仅供参考。 实际上、TPS92610比 TPS92630具有更高的成本效益。 您可以向当地支持人员索取报价。
    TPS92610和 TPS92630的基本特性相似。 但从热性能方面来看、3个 TPS92610可以处理比1个 TPS92630更大的电流。 此外、TPS92610更加灵活。

    此致、
    谢利·何