This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28950:使用 UCC28950相移全桥控制器和 UCC29002 (PMP8740模块)的并行电源模块

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28950, UCC29002, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663824/tina-spice-ucc28950-parallelable-power-supply-module-using-ucc28950-phase-shift-full-bridge-controller-and-ucc29002-pmp8740-module

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC29002PMP8740

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

支持路径:/Product/Find 有关教育技术和计算器的帮助/

您好!

我必须开发 具有以下电气特性的电源系统:

-3个并联电源模块,以提供更多电力

-每个模块都使用 基于具有同步整流器的 UCC28950控制器的"ZVS 相移全桥转换器"拓扑。

-在每个模块上、使用 UCC29002在3个电源模块之间共享电流。

该架构看起来像 TI 开发的 PMP8740 (请参阅 slup349文档)。

我对 PMP8740电源模块有几个问题:

 

 1.设计理由文件:

您是否获得了设计说明文档(除了 slup348和 slup349文档) ?

 

2. 电压反馈:

e2e.ti.com/.../Parallelable-power-question-_E000_-TI_5F00_photo.docx

我不想实现电流环路、电压环路足以满足我的应用需求。

进入电压环路,为什么将 IOUT (电源输出电流)用于该电压反馈?

必去的地方

Benoit Pinard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit

    1/除了 PMP8740站点上的文档之外、我没有其他任何文档-抱歉

    2反馈网络是一种经典的反馈实现方案、可实现恒定电压/恒定电流输出特性。 如果您不需要 CI 操作、则只需删除原理图中的 D3以及馈送它的所有组件即可。 假设您正在监控 PSFB 输入电流、 您仍将在输出端进行电流限制-但受限制的电流是输入电流、Iin 和 Iout 之间的比例将取决于 Vin 和 Vout -因此它是电流限制、但实际输出电流限制点存在较大变化 提供的电流。 当然、CV/CI 电路也需要进行输入电流监控以实现峰值电流模式-您可以在文档 slup349的幻灯片7-21上的图表中看到这一点

    如果您使用 UCC29002负载共享控制器、则必须向 PSFB 输出添加一个输出电压感应功能、并且生成的系统将具有"度量"的意义、即没有一个电源模块是主器件。

    如果您愿意使用主/从配置、则无需单独的负载共享控制器、并且可以并行配置三个 UCC28950器件、如下所示。 主器件控制环路、其误差放大器输出端的电流需求信号馈送到从器件。 当然、如果主器件发生故障、则整个系统停止运行。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的回答、但我认为我的问题2不清楚。

    在 PMP8740模块的电气原理图中:

    e2e.ti.com/.../8321.Parallelable-power-question-_E000_-TI_5F00_photo.docx

    进入电压环路(对于电压控制模式)、为何通过 R4电阻器将 IOUT (电源输出电流)用于此补偿电路=>请参阅所附文件。

    进入 PMP8740模块、输入电流由电流互感器感应并发送到 CS 引脚。

    此致

    Benoit Pinard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benoit、您好!我肯定会误解您的问题。 我正在与一些同事进行核对、并在收到回复后发布回复。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benoit -我收到了 PMP8740设计人员的回复

    'R4产生某种“正”输出阻抗,并使 Vout 与 Iout 相比下降一个位。 当电池阻抗非常低时、该方法有助于稳定模块之间的并联。

    计算它并不容易,因为许多参数都必须知道,所以我将这个值作为起点。 然而、我没有问题并行至少两个模块。"

    总之、进入电压放大器的 IOUT 馈入会降低负载调节性能。 如果您使用的是 UCC29002负载共享控制器、或者您要使用我在上面绘制的主/从电流共享思想、则无需使用 IOUT 信号来降低负载调节性能、R4可以被删除。 (或保留为"不填充"占位符。 我认为这可以回答您的问题、但如果现在可以、请不要犹豫、告诉我

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 太完美了。

    此致

    Benoit