This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536:IC 加热问题

Guru**** 2608535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647560/bq76pl536-ic-heat-up-issue

器件型号:BQ76PL536

您好!

我们正在为电动汽车的锂离子电池组开发多节电池管理系统。 我们使用3.3V 电池、其中一个电池模块包含50节串联连接。 我们使用十个 BQ76PL536器件来监控50节电池。 一个器件监控5节电池。

在低 SOC 条件下、我们检测到 BQ 器件升温、连接的电池放电并变为零电压。 我们检测到烧毁的器件在电池电压测量引脚之间显示低电阻。  

如果有人能在这方面提供帮助、我将不胜感激。

此致

Supun Amarasinghe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实需要查看原理图。
    我向您发送了我的电子邮件地址、请与我分享原理图。
    在不查看原理图的情况下很难进行评论。

    谢谢


    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,阿马拉辛格,

    您是否有机会发送原理图?

    谢谢

    Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我们是私下沟通的、所以我要关闭这个。