This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:用于设置输出电压0.6V

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664098/tlv62569-to-set-output-voltage-0-6v

器件型号:TLV62569

大家好、

我的客户希望在其应用中使用 TLV62569设置0.6V 的输出电压。
是否应将 R1设置为0欧姆并删除 R2?




此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    欢迎访问 E2E 论坛。
    您回答正确! 如果您的布局尚未完成、我建议直接连接 Vout-FB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel -San、

    感谢您的支持!

    我想再问一个问题。
    我认为 C3 (前馈电容器) 在这种情况下无效。
    如果我的客户想要更快的瞬态响应、我们是否应该推荐其他器件?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    不用客气!

    是的、前馈电容器无效。 如果您希望更快的响应、则需要选择另一个器件。