This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ucc2837:反馈引脚上的电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661189/ucc2837-voltage-on-feedback-pin

器件型号:UCC2837

您好!

我将使用2个 UCC2837。 数据表规定 FB 引脚的电压应为1.5v。

一个器件的电压为1.486V,另一个器件的电压为1.413V。 这两个电压(IMHO)都远低于5V。

在数据表中、我看不到 FB 引脚上的任何最小/最大电压。 我应该期待哪一个值?

此致

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    FB 引脚是误差放大器的一个输入、而另一个输入是 Vref。  为方便起见、下面复制的"电气特性"表中定义了 Vref 的容差。

    在测量 VFB 时、您的条件是什么?  

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    PFFF,输入电压过低.... 这是一个愚蠢的问题。

    抱歉。

    感谢你的帮助。

    Julien