This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:紧急!!! 设计审查

Guru**** 2589720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663739/tps62740-urgent-design-review

器件型号:TPS62740

您好、我们希望查看以下设计:

Inline image 1

我们使用的电感器值为:

Inline image 2

我们的系统大约需要400mA 电流、请务必告知我们基于上述设计是否会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们的系统所需电流小于300mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    欢迎使用 E2E、很高兴为您提供支持。
    您在上传照片时似乎遇到了问题、因为我只能看到一个图标。
    请重试并检查问题是否得到解决? 否则、您可以通过私人消息与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!

    我们的销售团队已联系我进行了相同的原理图审阅。 您应该已经收到了一个答案。